This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2231:该运算放大器的差分电容(CD)和共模电容 CCM。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326598/lmp2231-differential-capacitance-cd-and-common-mode-capacitance-ccm-for-this-operational-amplifier

器件型号:LMP2231

我有一个振荡的高增益电路、为了计算 Cf、运算放大器的输入电容将会很有帮助、它没有在数据表上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    共模输入电容可被仿真为4.6pF -见下方。  此外、您可以假设差分输入电容相同、为~5pF。

    由于没有显示电路、因此 CF 补偿电容值应计算为:CF =~Ω(Rin*10pF)/RF -如下所示。