This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:LMV358AIDR

Guru**** 2384800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358A, LM358A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326725/lmv358a-lmv358aidr

器件型号:LMV358A
主题中讨论的其他器件: LM358A

获得错误的输出电压 

请找到原理图、我们使用的  是 LM358AD 并为 OPA IN+引脚提供5V 电压、但我们得到的是输出引脚上的1.7V 至2.5V 电压会更改频率、而输出电压不是内容  

请查看原理图 ECAP 引脚连接 MCU 引脚输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM V 358A 和 LM358A 是不同的器件;只有前者针对低压应用进行了优化。 LM358A 没有轨到轨 I/O;在输入电压高于3V 时不会工作。(LMV358A 也具有有限的共模电压范围、但最坏的情况是不再满足电气特性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    LMV358A 是正确的运算放大器吗? 请提供显示错误行为的波形。