This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:PSpice 聚合问题

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325579/alm2403-q1-pspice-convergence-issue

器件型号:ALM2403-Q1

您好!

使用 ALM2403-Q1模型执行 PSPICE 仿真时遇到问题。

我们的仿真在使用 ALM2402时运行良好、并在进行少量修改后切换到 ALM2403。

我们目前的原理图如下所示:

对于 ALM2402、不同之处在于其15V 的电源电压和10k 的 RL10电阻。

在使用新设计运行仿真时、会出现以下错误:

ERROR(ORPSIM-15138): Convergence problem in Transient Analysis at Time =  169.3E-06.
 
  These voltages failed to converge:
 
    V(N52391)                 =   -20.68uV  \  -116.98uV
    V(X_U3.N39892)            =   519.82uV  \   538.42uV
    V(X_U3.N46041)            =     34.66V  \     35.89V
    V(X_U3.N161737)           =    20.70mV  \    24.51mV
    V(X_U4.N39892)            =  -598.85uV  \  -609.97uV
ERROR(ORPSIM-15661): 5 of 5 errors shown. See output file for complete list
 
  These supply currents failed to converge:
 
    I(X_U3.E_E1)              =   -5.880mA  \   -1.089mA
    I(X_U3.E_E3)              =   650.63nA  \   126.55nA
    I(X_U4.E_E1)              =    7.106mA  \   -1.735mA
    I(X_U4.E_E3)              =  -782.23nA  \   180.79nA
    I(X_U5.E_E1)              =   -2.060mA  \   -2.065mA
ERROR(ORPSIM-15661): 5 of 7 errors shown. See output file for complete list

您是否发现有任何问题或您的网站上提供的型号有任何问题?

此致、

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    我在仿真中没有看到明显的问题。 错误消息表示无法解决当前的收敛问题。  

    我能够通过 Tina 仿真同一个电路。 这是仿真。 我不使用 PSpice 仿真器、因此我无法说出问题是什么。 实际上、我们的 Tina Spice 模型应该与 PSpice 模型相同、并且这些模型可以互换。  请从我们的网站下载最新的 PSpice 模型。  

    e2e.ti.com/.../ALM2403_2D00_Q1-E2E-Resolver-02162024.TSC

    下面是一个使用 VCVS 生成差分输入信号的示例。 此外、我还具有用于为旋转变压器输入生成 SPWM 输入信号的模型。 如果您有兴趣、请告诉我。  

    通过一些修改、可能会改善电路。  您可以考虑增加电容耦合值。 在2.2kHz 下、1/SC = 1/(6.283*2.2kHz*10nF)= 7.2kΩ 时阻抗有点高。 这将稍微减少输出摆幅。  

    e2e.ti.com/.../4075.ALM2403_2D00_Q1-E2E-02162024.TSC

    在输入端、电路具有带510kΩ 的差分 HPF。 您可能考虑降低2.2kHz 正弦信号的截止点。 或者、510kHz 可能不需要。  

    经过一些微小的变化、输出电压摆幅可能会提高至+/-12Vpk。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    另请根据您的仿真查看附加的 PSpice 仿真。  

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Resolver_2D00_2024_2D00_02_2D00_16T19_2D00_03.zip

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我已经从网站上下载了最新的 ALM2403-Q1模型、但您可以看到它看起来并不像您的模型。

    它能为你开箱吗? 因为我可以看到您的仿真确实会按预期运行。

    谢谢!

    此致

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您在本次演示中

    我能够通过 Tina 模拟同一电路。 这是仿真。 我不使用 PSpice 仿真器、因此我无法说出问题是什么。 实际上、我们的 Tina Spice 模型应该与 PSpice 模型相同、并且这些模型可以互换。  请从我们的网站下载最新的 PSpice 模型。  [/报价]

    我也不知道、但我不知道为什么它没有收敛、正如我说过的、我下载了最新的 PSPICE 模型、它看起来与您的 pspide 仿真中的模型不一样。

    下面是一个使用 VCVS 生成差分输入信号的示例。 此外、我还具有用于为旋转变压器输入生成 SPWM 输入信号的模型。 如果您有兴趣、请告诉我。  

    [/报价]

    非常感谢、但我想模拟我们的设计、我们使用来自 TMS320处理器的 DAC 生成正弦波、失调电压为1.65V。

    通过一些修改、可能会改善电路。  您可以考虑增加电容耦合值。 在2.2kHz 下、1/SC = 1/(6.283*2.2kHz*10nF)= 7.2kΩ 时阻抗有点高。 这将稍微减少输出摆幅。  

    [/报价]

    我发送的设计未完全最终确定、需要进行调整。

    我们的初步设计面向频率为 2.2kHz 至2.8kHz 的 LVDT 传感器、但我们需要使其适应旋转变压器在较高频率下工作(约10kHz)。

    你能详细解释一下为什么你认为阻抗有点高吗?

    无论如何、我们都以较低的输出摆幅为目标、规格为7.07Vrms。

    在输入端、电路具有带510kΩ 的差分 HPF。 您可能考虑降低2.2kHz 正弦信号的截止点。 或者、510kHz 可能不需要。  

    [/报价]

    "嗯,我不知道你是怎么想的。"

    此致、

    克莱门特

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    已下载最新的 PSPICE 模型,该模型看起来与您的 pspide 仿真中的模型不一样。

    您是否能够在仿真器中运行以下封闭模型。 我认为您运行的是 PSpice 工业版本、附加的.obj 文件应该可以在仿真工具中使用。  

    E2E_Resolver-2024-02-16T19-03.zip

    如果您运行的是 PSPICE for TI 仿真工具、可能需要从配置文件中删除 opax192.lib 和 alm2403-q1.lib。  请告诉我。  

    但我们需要修改它,使其在更高的频率下也能用于旋转变压器(约10kHz)。

    如果激励频率接近10kHz、那么我通常使用150nF 电容器或106 Ω @10kHz 来耦合反相输入端的输入。   

    嗯,我不确定您的意思是什么让我在这里迷路了。

    以下差分 HPF + RC LPF 在交流响应中如下所示。 我不认为滤镜已经优化,我的评论可能还为时过早。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是否能够在仿真器中运行以下封闭模型。 我认为您运行的是 PSpice 工业版本、附加的.obj 文件应该可以在仿真工具中使用。  

    [/报价]

    是的、我能够使用您昨天给我发送的文件运行仿真、直到遇到某个问题、然后在几处更改后、我再次遇到错误。

    我激活了自动收敛、它现在运行正常、所以这是个不知何故的问题。

    由于我们拥有原理图工具许可证、因此我们会运行工业版本。

    如果激励频率接近10kHz、那么我通常使用150nF 电容器或106 Ω @10kHz 来耦合反相输入端的输入。   

    [/报价]

    明白了

    以下差分 HPF + RC LPF 在交流响应中如下所示。 我不认为滤镜已经优化,我的评论可能还为时过早。  

    [/报价]

    我发送给您的设计肯定不是、这是之前一个电子产品的设计、其中为频率在2.2kHz 至2.8kHz 范围内的 LVDT 传感器生成了激励。 我们的主要问题始终是趋同问题。

    在我完成设计后、如果我对此有任何疑问、我将提出一个新问题。

    感谢您的帮助、

    此致

    克莱门特

    [/quote]
    [/quote][/quote]