This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:需要帮助来识别器件型号之间的差异- LM2903DR、LM2903VQDR、LM2903QD

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326118/lm2903-need-help-to-identify-the-difference-in-part-numbers-lm2903dr-lm2903vqdr-lm2903qd

器件型号:LM2903

您好!

我们需要您的帮助来识别 器件型号- LM2903DR、LM2903VQDR、LM2903QD。 这些 MPN 是否相互兼容。

感谢您的及时回复。

谢谢、此致

瓦伦杰·普拉蒂克沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V 后缀表示最大电源电压为32V。
    Q 后缀表示汽车温度范围。
    D 后缀表示 SOIC 封装。
    R 后缀表示大卷带。 (无 R 后缀表示管中的包装可能停产。)
    (请参阅 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南。)

    另请考虑新的 LM2903B‍IDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯

    普拉蒂克沙

    感谢您的发帖。  根据您的应用、上述所有器件的行为都将类似。  实际上取决于您可以使用哪个版本的系统要求。

    卡盘