This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:引脚1无极性指示器

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326905/tlv1805-q1-no-polarity-indicator-for-pin-1

器件型号:TLV1805-Q1

该芯片没有指示引脚1的标记、看起来与规格表完全不同。 仅标记1ULF、无其他极性指示器。 哪个是 PIN 1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    文本的方向决定引脚1。

    从通常从左到右读取文本、引脚1将是左下方的引脚。

    因此:

    6    5    4

     1 ULF  

     1   2   3


    引脚1
    左下方

    一些封装在封装的引脚1边缘下方可能有一个小斜面。 应该沿着左边缘有一个点或一条线...使用带有激光标记的器件可能很难看到(需要使光角正好合适...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧应该有一个条纹。 (顶部/底部的几行作为二进制生产日期代码。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我认为我的装置上的条纹无法看到、因为激光标记不正确、太光、无法看到。 也许 TI 应该调查这个问题、只需使用更厚或更深的激光即可解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望所有的标记都是用同一种激光完成的。 你能展示一张照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用我的 Dino-Lite 数字显微镜拍摄了大约12张照片,具有我能找到的所有光源,直射,不同的角度等。标记太模糊了,我需要 Photoshop 来增强它们,足以看到。 所附的照片是我能管理的最好的照片、您可以看到、显示引脚1区域的预计线条除了太薄和太亮之外太短、因此它看起来不是一行、只是器件型号旁边的另一个字母。 在过去,这些线总是较厚和明显,分布在整个顶部(侧?) 输出电压。

    Hmmm...seems 表示此论坛脚本中没有用于 jpg 上传的选项。 直接联系我、我可以通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、请在编辑器框下方的菜单中单击"插入"/"图像"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "文件上传"按钮只允许使用 URL,不允许在我的计算机上浏览一个 jpg 按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰色的"上传"标签实际上是一个按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    单击下面的"插入"下拉菜单、然后选择"图像/视频/文件"。

    这不是直观的... 但点击方框下方的灰色"上传"文本、这时应该会弹出一个文件浏览器。

    也可以直接将屏幕截图粘贴到编辑器中、就像我在前面所做的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    以及包装盒和/或卷带标签图片。