请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 大家好、
我的客户强调 LM2903-Q1器件型号问题。
在他们的工厂系统中看到了 LM2903QPWRRB 器件型号、但在 TI 系统中看不到此器件型号。
因此、我们需要 BU 澄清原因并提供客户说明。
BTW、在谷歌搜索中、我们可以看到 LM2903QPWRRB、???
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Paul、你好!
您是正确的 Clemens、这是某个主要客户的定制器件型号、首字母缩写为"RB"。
这不是会在所有客户的标准数据表中列出的"目录"器件。
但是、由于这个大型客户的 AVL 中有许多该器件的分包商、因此这些定制器件有时可从我们的主要经销商处获得、以便他们更轻松地进行订购。
因为这是一个定制器件、所以我无法公开了解该器件的具体详细信息(很复杂...)。 简单来说、它类似于 LM2903QPWRQ1、并参考了 LM2903-Q1数据表以了解规格。