This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:请帮助我们更正 TI 器件型号!!

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327010/lm2903-q1-please-help-us-to-correct-ti-part-number

器件型号:LM2903-Q1

大家好、

我的客户强调 LM2903-Q1器件型号问题。

在他们的工厂系统中看到了 LM2903QPWRRB 器件型号、但在 TI 系统中看不到此器件型号。

因此、我们需要 BU 澄清原因并提供客户说明。

BTW、在谷歌搜索中、我们可以看到 LM2903QPWRRB、???

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、Digikey 将 LM2903QPWRRB 和 LM2903QPWRKN OPN 描述为"原型"。 没有"Q1"意味着它们没有 AEC-Q100认证。

    PCN#20210326001.2提到了他们、但我没有看到任何停产通知。 它们可能是客户特定的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您是正确的 Clemens、这是某个主要客户的定制器件型号、首字母缩写为"RB"。

    这不是会在所有客户的标准数据表中列出的"目录"器件。

    但是、由于这个大型客户的 AVL 中有许多该器件的分包商、因此这些定制器件有时可从我们的主要经销商处获得、以便他们更轻松地进行订购。

    因为这是一个定制器件、所以我无法公开了解该器件的具体详细信息(很复杂...)。 简单来说、它类似于  LM2903QPWRQ1、并参考了 LM2903-Q1数据表以了解规格。