This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +/-10V 缓冲放大器建议

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994, OPA2544, TLV9034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327108/-10v-buffer-amplifier-recommendation

主题中讨论的其他器件:OPA994、 OPA2544、 TLV9034

 高   输入+/- 10V 驱动、 低于10mA 电流。 我需要缓冲器输出相同的电压+/-10V 我需要电流50mA 每个通道驱动输出所需。

请建议器件或电路基准这用于信号条件电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么说"每个渠道"? 有多少个通道?

    有哪些电源可用?

    OPA994应在±12V 电源下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8个信号条件输入从 AIO 卡驱动- 10V 至+ 10V 输出相同的输出、我需要输出、但电流50mA

    15V 和28V 我也可以使用12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、TLV9034/TLV9534/TLV9634 (它们具有不同的速度)可实现这一点、但在输出电流如此高的情况下、您可能会遇到功率耗散问题。 您可能需要使用可以获得更好冷却的单独封装(TLV9x32/TLV9x31)。 如果这样不起作用、OPA2544采用 TO-220封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivaraj、  

    这个问题有很多答案、因为答案是开放式的。 我将解释所需的关系、您可以做出最好的决定。  

    如果这是一个直流应用(不涉及频率)、则运算放大器不需要大带宽(5MHz)。 如果有频率分量、我推荐使用 BW 为应用最大频率10倍的运算放大器。  

    大输出电流通常需要散热焊盘进行散热。  

    由于输入和输出为 ±Ω、因此这要求运算放大器采用双电源。

    由于有8个信号条件输入、因此通常使用2个四通道器件更容易、但不是必需的。 可以使用8个单通道器件、或4个双通道器件。

    根据可用的电源、可能需要轨到轨 I/O。

    对于缓冲器设计、我们在此处使用了 参考模拟设计中的现有电路: 缓冲器(跟随器)电路

    我已经为您创建了一个解决方案、但您可以根据需要随意对其进行调整:  

    我建议您使用 OPA4990IRTER、它是一个4通道高电压通用运算放大器、具有散热焊盘:  

    每个通道可用于以下配置:  

    根据您刚才所说的、您有28V 的电源轨、可以将其拆分为 ±14V、以便为 ±10V 缓冲器提供足够的余量。  
    高输出电流驱动会降低运算放大器可能提供的最大输出、图6-14和图6-15准确地显示了这一点。  

    根据安全估计、预计每个轨的2V 将受到限制。 这意味着应用具有 ±12V 的可用性、对于预期 ±10V 是可以的。  
    这是我使用的 TINA sim I: e2e.ti.com/.../10V_5F00_buffer.TSC

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳