This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:输入电压高于绝对最大值

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327297/tlv9054-input-voltage-above-abs-max

器件型号:TLV9054

您好、团队成员:

我能否输入高于输入引脚(+IN)的绝对最大值的电压?
当我将器件断电时、输入电压保持高电平、并在短时间内超过绝对最大值0.1V。

这里有从+IN 到 V+的 ESD 二极管、因此只要我限制10mA 下的输入电流、超过+IN 的绝对最大电压是否可以?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如绝对最大额定值的脚注(2)中所述、只要保持在电流限制范围内、就可以超过电压限制。