This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9021-Q1:什么和#39;TLV9021-Q1与 TLV9001-Q1之间的差异?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001-Q1, TLV9021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327069/tlv9021-q1-what-s-the-differences-between-tlv9021-q1-and-tlv9001-q1

器件型号:TLV9021-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9001-Q1

您好!

我认为 TLV9021-Q1是一款新器件。 TLV9021-Q1与 TLV9001-Q1之间有何差异?

 TLV9021-Q1是否可以替代以下原理图中的 TLV9001-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9001-Q1是一款放大器;TLV9021-Q1是一款具有开漏输出的比较器。

    此原理图使用 U2作为比较器、并且在输出端有一个上拉电阻器、因此您可以使用 TLV9021-Q1。