This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904AVQPWRQ1

Guru**** 2559080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321427/lm2904-lm2904avqpwrq1

器件型号:LM2904

如果我想计算 Vout 的 WCA、我应该考虑哪些参数? 以及如何使用它们? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guozhu:

    从有关共模抑制的 TI 高精度实验室演示文稿中、我们可以很好地总结输入参考误差。

    该误差是输入失调电压误差、AOL 误差、CMRR、PSRR 和 EMIRR (如果数据可用)之和。

    失调电压误差将是 Vos 和输入偏置电流误差(如果输入阻抗匹配、则这将成为输入失调电流乘以输入电阻)

    CMRR 误差将是共模下的变化除以 CMRR。 (数据表 CMRR 在 CM 为0V 时测量、因此如果 CM 电压为2V、则应将2V-0V 除以65dB)

    您的 Aol 误差将是输出电压的变化除以

    PSRR 将等于电源电压的变化除以 PSRR。 如果电源以特定频率(如开关模式电源的纹波)变化、则必须使用交流 PSRR (LM2904AVQPWR-Q1在典型图部分中没有交流 PSRR)、我建议使用 LM2904BQPWRQ1而不是 LM2904AVQPWR-Q1)

    如果有任何高频噪声耦合到电路、则会出现 EMIRR。 仅在器件的 B 版本上提供内部 EMI 滤波器。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于通道间隔、值应该是-120dB、而不是120dB、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guozhu:

    是的、这将是-120dB。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jerry。