This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:输出引脚的实际最大输出范围是多少?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326232/lmh6882-what-is-the-actual-max-output-range-for-output-pin

器件型号:LMH6882

您好!

我正在使用 LMH6882将从压电式(单端输入)输入放大为差分输出。 我们遇到了 ADC 最大值不存在的削波问题、在探测后了解到我的设计中的输出引脚电压摆幅仅为~730mV 至~4.27V、Vpp 为~3.54V。  

我感到很困惑、因为 数据表 (SNOSC84C–2012年8月–2013年3月修订) 第3页指出5V 电源的最大电压输出摆幅为6Vppd。 也许我不是正确地理解 Vppd 的含义,但这方面的一些澄清将是很感激的。

下面是在26dB (最大增益)模式下具有2Vpp 输入信号的差分输出的示波器图像。 我有意尝试调整输出电压、以便了解我可以在这里实现的最大范围。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是一个经常令人困惑的规格、但却很棘手。 我们使用此差分输出规格的原因是该器件的输出是差分输出。 理解差分信号的最佳方法是查看图形。 如果您 参考下图、您将看到各个输出(Vout+和 Vout-)和差分信号(Vdiff)。 根据定义、差分信号是(Vout+)-(Vout-)、其中 Vout+和 Vout-是互补信号。 如果您应用相同的数学运算、您将在下图中看到 Vdiff 如何等于该差值。 差动信号的主要优势在于、与单个输出的峰峰值范围相比、它的峰峰值信号范围扩大了一倍。 在本例中、每个单独输出的 Vpp 仅为1V、但差分信号的 Vpp 为2V。  

    此致、

    伊格纳西奥