This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:使用 OPA170进行设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, OPA170, OPA990, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324317/opa170-designing-with-opa170

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: OPA990、TLV9101、 TINA-TI

团队、您好!
我们计划使用运算放大器 OPA170创建恒流源。
电路如下所示。
预期电流在10uA 至2A 范围内。
有人能评论一下运算放大器选择吗?


电流源用于校准电流传感器。
是否有任何其他方法来校准电流源。
正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    您为什么要查看 OPA170而不是 OPA990?  

    我知道这是一个简化的原理方框图、但您可能需要额外的外部元件来确保运算放大器的稳定性。 请查看  我们创建的具有 MOSFET 的电压至电流(V-I)转换器电路文档、以更好地了解需要考虑的事项。  

    还有其他几种方法可以创建 V-I 转换器。 其他方法包括使用  BJT、使用 达林顿对和使用 Howland 电流泵架构。 尽管您需要的电流水平较高、但 Howland 电流泵的实施可能比较复杂。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    感谢您的答复。
    Howland 电流源似乎非常复杂、我们不需要这么高的精度。
    我们的板中提供的最大电压为12V。
    负载电阻(此处是霍尔传感器的电阻)为0.7m Ω。
    非反相端子上的电压可以在0V 至5V 之间变化。
    1)。 使用此设置可以产生的最大电流是多少。
    2)。 此外、我无法在下面的设计中找到任何显示如何选择 R2、R1和 C1的视频/参考资料。

    您能指导我吗?
    此外、大多数 MOSFET 的额定漏极电流大于1A。
    3)。 我能否将此电路与另一个 MOSFET 配合使用来提供恰好高于2A 的电流?
    整个器件一年中仅使用一次、仅用于一小部分时间。

    4)。 另外、您能否解释一下您为什么建议使用 OPA990而不是 OPA170?  
    5). 电流是否是在 BJT、MOSFET 或达林顿晶体管对之间选择的唯一参数?



    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    很多好问题:  

    1. 根据您使用的 MOSFET 类型和施加到栅极的电压、可以更改最大电流。
    2. 并不是很明显、但这方面内容在 高精度实验室系列的隔离电阻器稳定性视频中有所介绍。  
    3. 我不是 MOSFET 专家、只要您不通过提供2A 电流而违反 MOSFET 规格、那么该电路设计就不会是问题。  
    4. OPA990是 OPA170的下一代产品。 轨到轨输入和改进的规格是我通常推荐 OPA990的原因。 如果您只需要12V 电压、那么另一款推荐器件是 TLV9101。  
    5. 我发现客户使用的器件、无论是 BJT、MOSFET 还是达林顿对、通常都来自于他们在开始评估要使用哪种运算放大器驱动之前所做的决定。 因此、我不确定是什么促使客户从中选择一个。  

    请告诉我这是否有助于澄清问题!  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    感谢您的答复。
    我已经使用 LTSpice 仿真了下面的电路。


    电路似乎在工作。
    您能检查一下电路吗、如果有任何意见、请告诉我。

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    我们来看看、但还要补充一点、TI 不保证我们的模型可在除 PSpice for TI 和 Tina-TI 之外的任何其他 SPICE 仿真器中工作。

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:
    感谢您的答复。
    等待您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    这最终花费的时间比我预期的要长。 对于稳定性分析、我必须分离电源轨。 我还不得不增加电源来帮助电路收敛。  

    可以在这里看到、相补角是32.65度。 这低于我们说应该成为目标的45度建议值。  

    然后、我将 R1的值调整为500欧姆、而不是100欧姆。 如下所示、相位裕度变为48.6度。  

    我建议将隔离电阻器更改为500欧姆。  

     e2e.ti.com/.../OPA2990-V-to-I-converter.TSC

    此致、

    R·克利夫