This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228_237_238EVM:INA228

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324681/ina228_237_238evm-ina228

器件型号:INA228

大家好、我有一个 INA228、我想正确设置它。 但是、我尝试的所有组合似乎都是错误的。 如果您能向我解释如何正确连接负载以及在何处连接输入、我会很乐意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maayan:  

    有关使用 INA228EVM 的所有详细说明可在以下位置的用户指南中找到: https://www.ti.com/lit/ug/sbou241e/sbou241e.pdf。如果您有任何我可以帮助解决的特定问题、请告诉我、我很乐意为您提供支持。  

    此致!
    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohamed

    我查看了用户指南、但我仍在尝试确定如何正确连接负载。 在指南中 、它主要介绍分流电阻器。

    马扬语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maayan:  

    您有两种选择。 任一连接一个外部分流电阻器、负载将流经分流电阻器并将差分输入馈入 EVM:  

    您也可以在 R1所在的电路板上焊接一个电阻器、并将负载电流线路插入 IN+和 IN-。  

    此致!

    穆罕默