This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:关断期间的输出电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326903/tlv1805-q1-output-voltage-during-shutdown

器件型号:TLV1805-Q1

当关断输入处于活动状态时、输出会执行什么操作?  我在数据表和仿真中看到了矛盾的信息。

图2. 关断时序-显示关断期间输出变为高电平并与 PSPICE 仿真匹配。

第7.3.4节关断功能将关断期间的输出描述为高阻抗、并需要上拉或下拉电阻以防止悬空状态。

请澄清。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    在关断期间、输出变为高阻态(灌电流或拉电流均未)。 实质上是"悬空"。

    但是、从输出到每个电源轨的 ESD 保护二极管仍然存在、因此无法强制输出超出电源电压。

    如果您希望在关断期间输出在特定方向、则需要一个轻上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 Paul。  

    我建议更正 PSPICE 模型、以便在 SHUTDOWN 处于活动状态时适当地发挥作用、并尽可能澄清数据表中的图2。

    谢谢