This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:SOIC8封装版本

Guru**** 2782465 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA241A-Q1, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326234/ina241a-q1-soic8-package-release

器件型号:INA241A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240-Q1,, INA241A

大家好。

我们在当前设计中使用 INA240-Q1、并考虑改为 INA241A-Q1以提高性能。

但很遗憾、我们使用 SOIC8封装、尚不适用于 INA241A-Q1

INA241A-Q1数据表表明、SOIC8封装仅为预览版。

您知道有关何时发布 SOIC8封装的更多信息吗?

我们使用 SOIC 封装、因为我们的布局需要引脚对引脚间隙。

此致

/约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johan:

    我将返回给您、看看上面是否有时间轴。

    此致、

    Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johan:

    您可以使用 INA241A 商用版本获取工程样片。  汽车版应在第二季度发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您提供的信息!

    INA241A 的 Q1和非 Q1版本之间是否有任何差异?
    它们是否基于相同的裸片、唯一的区别是化学/制造位置等?

    /约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    从功能上讲、它们是同一个裸片。  我不知道 该器件的确切差异、但通常它们是不同的测试流程、制造流程和材料、能够满足汽车认证要求。  它们是同一个裸片。  

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Javier

    /约翰