This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:潜在损害?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327541/lmh6505-potential-damage

器件型号:LMH6505

您好、我将此组件用作 VGA (由 DAC 驱动的增益)、并且在输出端看不到任何内容。 我想知道是否可能损坏了它。

配置:典型应用、RIN=10K、Rg=374、Rf=3.74K。 软件中 VG 限制不超过+2.3V。 /-5V 时为 V+/-、输入电压电势范围为0-5V。

潜在问题:我发现、在启动时、我的+5V 电源在-5V 之前大约100ms 开启。 在此期间、-5V 电源轨  约为+0.8V、而 Vin 约为4.4V。  在+/-Vin 完全初始化时、我也已将 Vin 驱动到大约+5V 的最大值。 我在绝对最大额定值中没有看到任何内容明确表示器件会损坏、除非超过输入或输出电流? 您认为此文件可能已损坏、还是我遇到了其他问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我实际上认为现在设备运行正常、我遇到了另一个问题。