This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:带有积分器的 CF 的值是否有限制?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324557/opa548-is-there-any-limitations-on-the-value-of-cf-with-integrator

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的专家:

我的客户正在将 OPA548评估为集成商、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

已使用 OPA548作为积分器来确认操作。 (原理图如下所示)
当 CF 使用10nF 时发生振荡。 (R=1k Ω)
然后我更改为150pF、振荡停止。

Ri=1k Ω、Co=10nF/150pF、Rload=160 Ω(EO 至 GND)

CF 的值是否有任何限制?

我找不到任何描述。

您能告诉我吗?  

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    qingsheng zhong 说:
    CF 的值是否有任何限制?

    积分器中的 CF 不应导致振荡问题、除非电路正在驱动容性负载(包括引线和寄生电容)。  

    您能否为我们提供输入 频率、输入振幅和输出集成范围? 我可以更仔细地看一下实际电路。   

    针对积分器电路、我提供了一个示例、但您的操作参数并无全部设置。 我认为电路在单电源轨中运行。 在本例中、我将直流增益限制在大约16V/V。 如果我有您的设计参数、就可以优化积分器。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Integrator-02152025.TSC

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    我知道 CF 没有限制、它需要考虑负载电容。

    我与客户分享了您的建议、并要求提供详细的电路信息。

    当我获得时、我会与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户确认了他们在 TINA-TI 中的原始电路并且没有振荡。

    但在实际电路中、我们观察到了振荡。  

    我可以获得客户的原理图和波形。

    我想和大家分享一下。

    您可以发送朋友请求吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hi Shinichi-San,

    友谊请求已发送。 请将原理图和波形发送给我。  

    插入 RF 增益电阻器时会执行两项操作。 一种是它限制了积分器的增益。 如果没有它、直流增益就会非常高。 Vout 将轨到正电源轨。 二是限制了 OPA548的 BW、使电路更稳定。 您不必使用16kΩ。 您可以使用20kΩ 或类似产品。 它取决于输入频率信号、但积分器的极点可能会得到优化。   

    我们通过私人消息或内部电子邮件建立联系后、我将关闭此查询。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    最后、我们通过 E2E 私人消息传递建立了沟通、我将结束本次调查。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我同意。

    让我们来讨论一下私人消息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市