This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:隔离式放大器输入电路(Re 查询)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326610/amc3302-isolated-amplifier-input-circuit-re-inquiry

器件型号:AMC3302
这是我三个月前询问的一个项目。 

" AMC3302的输入电压规格为+/-50mV、但其额定值为分流电阻器的+/-60mV。
我是否可以通过将输入信号分为电阻器来输入该信号?
当然、我认为可以通过在输入部分安装运算放大器来构建更好的电路、
但我不想在输入侧(初级侧)准备电源。
所以、如果电阻分压没有问题、请告诉我。"

通过试验评估套件、它无法正常工作。 我想获得一些有关 
是否存在不适当的电路数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi:

    您的设置以何种方式无法正常工作? 您能描述一下该行为吗?

    查看您的原理图、第二个数字是电容器的尺寸吗? 您的器件的输入如何? 我对输入的滤波感兴趣。  

    请告诉我、以便我可以更好地提供帮助。  

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva
    感谢您的回答。

    首先、输入需要让6安培的直流电流流流过分流电阻器(10毫欧)。
    问题在于、即使在0安培时、AMC3302的差分输出也会输出大约200mV 的电压。
    如果电流增加、则无法按规定实现输出线性。
    是 AMC3302的输入偏置电流造成的吗?
    对于电容器、已安装100pF。 频率响应可在稍后进行调整、因此在这里它不重要。 一个重要的问题是无法获得线性。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshi:

    感谢您的解释。  

    我认为输入偏置电流可能是这里的一个因素。 如果您遇到非线性问题、有几个注意事项。

    • 输入源针对低阻抗分流电阻器进行了优化。 10 m Ω 的分流器可能足够小、但也可以尝试更小的分流器。
    • 温度变化可能会影响非线性、请确保处于绝对最大值范围内。
    • 电源中的任何不稳定或噪声也会导致非线性。  

    请告诉我您的看法。 此外、如果您向我发送一些输入和输出波形、这些波形可以更好地帮助我推断误差源。  

    此致、

    评估