This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:施加到输出引脚的高于 Vsupply (低于 Vsupplymax)的电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327382/tlv1805-q1-voltage-above-vsupply-below-vsupplymax-applied-to-the-output-pin

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805

我有一个特定用例、其中 Vsupply 是一些标称值、例如10V。  关断期间的输出引脚可被拉至高于 Vsupply (例如、20V)。  如果我想防止泄漏到放大器输出引脚中、只要输入/输出引脚上施加的所有电压保持在42V 的 Vsupply 最大额定值以下、是否可以从电源轨向 Vsupply 引脚施加一个正向二极管?

示例电路:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    这是可能的。 但也有缺点。

    二极管会将比较器与其他电源隔离、但不会将内部电源路径隔离。

    如果将输出拉高到电源以上、甚至拉高输入、内部 ESD 二极管(顶部的二极管)将对比较器电源反向馈送。 从技术上讲、输出和电源之间应该有第二个二极管、以减小内部 ESD 上的应力。 如果有足够的电流、比较器将由上拉电压减去二极管压降来供电。

    根据当时输入上的电压、输出可能会变为高电平或低电平-而变为低电平会终止内部电源路径、并且随着电源不断崩溃、您可能会进入奇怪的模式。 您必须确保在比较器"唤醒"时正确设置输入。

    您是否需要上拉电阻器? TLV1805是一个推挽输出、不需要上拉。 您正在驱动什么负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul -我意外按下了"解决"按钮、但我想您已经向我提供了我需要的信息。

    输入为3.3V 逻辑电平、阈值设置为大约一半(1.65V)。  二极管的电源应该始终存在、所以我相信这会防止电源崩溃。

    我展示的示例电路不是很准确。  比较器的输出端将具有一个串联电阻器。  该串联电阻器的输出进入另一个通过 ADC 进行监控的可变电压连接。  我使用上拉电阻器对这种可变电压连接建模、但目前尚不清楚这种连接的完整范围。  

    比较器将通过变为上拉、下拉或高阻抗(关断)来操纵 ADC 输入。  我从包含的图像和说明中看到、在这种高阻抗状态下、输出引脚上存在的任何电压都可能提供关断静态电流。

    我希望我的解释正确、因为我已经意外点击了"解决"按钮。  如果没有、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我想您有这样的想法。

    当输出处于关断状态时、它是"悬空"(灌电流或拉电流均无)、但电源的 ESD 二极管始终存在。 因此、如果拉至电源的上方或下方、输出会有效地由二极管钳位到电源、因此不能超过比较器电源。

    如果您只是对输出进行阻性求和、使用另一个电压源、那么只要您保持较低的电流(<10uA)、那么只要您在电源内、应该就不会有问题。 如果你试图拉至高于 V+、而它开始钳位、并且你获得一个非线性、那么问题就会出现。

    如果有更高的电源电压、您可以使用该电压并添加几个二极管、或使用一个与 V+串联的齐纳二极管、以将比较器"高"电压降至高于预期的电压源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul,感谢你的帮助。