This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:输出中的纹波

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1350, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328038/amc1302-ripple-in-the-output

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1350AMC1311

您好!

我正在尝试使用 AMC1302测量电压。 原理图如此处所示。 VDD1和 GND1与5V 电压电源相连。 将 VINP 和 VINN 连接到电源链路、以测量单相交流电压。 VCU 和 VCL 将为我提供测量结果。

但测量有很多纹波。 (通道3和通道4)。

此处显示了纹波放大情况。

我想知道为什么会发生这种情况、如何解决它? 非常感谢您的帮助。

此致、

王绍哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 我可以使用 AMC1302测量直流电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaozhe、

    我首先建议将负输入 VIN 连接到 GND1以建立共模输入电压。 此外、GND1的接地源是什么? 来自电压电源的 VOUT 是什么样子的? 我想知道这是否与 GND2使用的接地相同、或者上面是否有任何信号。 对于此器件、务必使用单独的接地端。  

    AMC1302可用于电压检测、但我可能会根据您要查找的规格推荐使用电流检测器件。 如果您有更多问题以及这是否能够纠正您看到的失真、请告诉我。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    非常感谢您的帮助。 我还有3个问题。

    GND1、GND2和 VINN 是3个不同的源。 它们被隔离。 电压源是208V 600Hz 交流电压源、我能否将其直接连接到 GND1? 这种高电压是否会损坏 AMC1302器件?

    2.能否使用 AMC1302测量直流电压?

    3、基本而言、我要测量的是208V AC、600Hz 电压源的电压。 您能否就我应该选择什么 TI 器件来实现电压测量提供一些建议?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    王绍哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaozhe、

    1.您将这个电压电源连接到哪里? 保持在绝对最大额定值内将防止对器件造成损坏。

    2.是的。

    3.对于电压感应、您可以查看 AMC1311或 AMC1350。 对于高电压、您必须使用分压器。 但要考虑更多规格、我建议使用我们的比较页面浏览我们的产品。

    此致、

    评估