This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851EVM:询问有关 INA851EVM 评估板温度稳定性的问题

Guru**** 2892160 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851EVM, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328307/ina851evm-inquiry-regarding-temperature-stability-of-ina851evm-evaluation-board

器件型号:INA851EVM
主题中讨论的其他器件: INA851

尊敬的德州仪器团队:

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。

我叫 Nareesh Ramesh Sawale、是 SLB 的元件工程师。 我们正在考虑使用 INA851RGTR 组件、并评估用于我们项目的 INA851EVM 评估板。 但是、我们需要有关该评估板温度稳定性的信息、因为我们打算在高温下运行该评估板。

您能否向我们提供与 INA851EVM 评估板温度稳定性相关的数据? 我们特别关注它维持高温的能力。 如果此评估板不符合我们的要求、我们希望推荐可在高温下有效运行的替代评估板。

感谢您关注此事。 非常感谢你在这方面的协助。

此致、

纳雷什·拉梅什·萨瓦莱
元件工程师
SLB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    感谢您关注 INA851和 INA851EVM 评估板。 INA851 IC 器件(独立)的额定工作温度范围为40ºC ̊ C 至125ºC ̊ C。  然而、INA851EVM 是一款标准评估板、仅用于方便在室温/正常实验室工作台条件下评估器件。

    INA851EVM 评估板 FR-4标准 PCB 材料不用于高温测试。  该材料的额定温度通常低于110ºC º C。  此外、焊料类型的额定温度不高、并且物料清单上的某些元件具有有限的温度范围。  例如、电压电源端子块螺钉连接器、所用跳线分流连接器和物料清单中的其他元件的额定温度仅低于105°C。

    请直接咨询您的 PCB 制造商、他们将能够为正确的 PCB 和经过高温测试认证的焊料提供建议。  

    如果您愿意、我可以通过私人对话向您提供 INA851EVM Altium 设计文件、以用作定制 PCB 设计的起点、但新的电路板设计将需要使用额定高温测试的元件修改连接器/跳线和 BOM、 并根据温度测试需求、使用适当的 PCB 材料和焊料制造电路板。

    谢谢、此致、

    路易斯