This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:LMH6703的电压电源

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328353/lmh6703-voltage-supply-of-lmh6703

器件型号:LMH6703

是否可以使用单个6V 电源的 LMH6703?

很明显、压摆率和 GBW 会降低、但可行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定最低电压为8V;无法保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    如上文所述、如果将 LMH6703运行在数据表中规定的最小工作电压8V 以下、可能会导致放大器的行为与数据表规格不符、从而无法保证器件性能。

    您能否分享有关您的应用和设计要求/约束的更多信息? 然后、我可以帮助您找到最适合您的应用的放大器。

    谢谢。

    尼克