This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:lm193

Guru**** 2508365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139, OPA4277, LM193, LM211, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324921/lm193-lm193

器件型号:LM193
主题中讨论的其他器件: LM211、LM139、 OPA2277、OPA4277

尊敬的技术支持:您好!
我们计划使用您的多个微控制器 IC 器件、请参阅随附的 Excel 文件、我们希望了解以下有关相关 IC 制造的信息、具体而言、用于制造我们产品中这些 IC 的技术节点。
请您尽快提供随附 Excel 文件中列出的相关信息、谢谢。 盐雾市
e2e.ti.com/.../The_5F00_technology_5F00_nodes_5F00_used_5F00_for_5F00_fabrication_5F00_of_5F00_the_5F00_ICs_5F00_made_5F00_by_5F00_Texas_5F00_Instruments_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yenwu、您好!

    我们只能用放大器和比较器来说明。 电源和逻辑器件应发布到适当的论坛。

    对于 LM211和 LM193、它们采用高压结隔离双极工艺制造。 特征尺寸是专有信息、但我们认为>= 350nm。

    LM211和 LM139裸片在美国制造完成。

    对于 LM193、装配在台湾。

    对于 LM211s、汇编器位于墨西哥。

    对于 OPA2277、该芯片在德国采用 BiCMOS 工艺进行制造、并在马来西亚组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修正、OPA4277被视为 BiCMOS 工艺(CMOS 和双极)。

    上面已更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Paul Grohe、您的回复不包括  OPA2277、  

    不确定 p/n = OPA2277UA/2K5相关信息 是否与 p/n = OPA4277相同?  

    谢谢。  

    盐雾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀...是的。 错字。

    OPA2277 - 4277是具有相同芯片工艺和制造工艺的四通道产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,保罗。  

    请帮助您暂时关闭此案例。 现在没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:希望尽可能多问一个问题。

    我假设  OPA2277具有与 LM211器件相同的技术节点大小、即 >= 350nm。谢谢。 盐雾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YenWu、您好!

    可以。 高电压工艺将具有较大的特征尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Paul、我认为 OPA2277的尺寸与 LM211器件的大小相同、目前没有其他问题。