This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:DAC3162

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3162, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327615/ths3217-dac3162

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件:DAC3162

您好、工程师:
我想提一个问题。 我正在使用 DAC3162和 THS3217设计电路。 我注意到、THS3217的数据表将器件 D2S 级的输入共模电压范围标记为-1V 到3V。 数据表中的说明:" 3V 最大共模范围旨在支持高达3.3V 的 DAC 电源、其中平均输出工作电流通过电源的端接阻抗从3.3V 中拉低。 例如、20mA 的尾电流 DAC 必须从输出电阻器上的3.3V 偏置电平转换到3V 或更低。 这种 DAC 至 THS3217配置需要至少300mV 的直流电平位移、且每侧有一半的尾电流、这意味着20mA 基准电流两侧的电源两侧各有30 Ω 的负载阻抗。"

巧合的是、在我的设计中、DAC3162的供电电压为3.3V、并且配置了一个20mA 的尾电流、这意味着我将 THS3217输入级的阻抗匹配值定义为60欧姆或更大、以便将该范围内的输入共模电压控制在该范围内。 我注意、该输入共模电压范围(-1V 至3V)已通过 THS3217器件的 D2S 级在±6V 下进行确认。  考虑到输入共模电压与电源电压相关、如果我将该电源增加到±7.5V、其输入共模电压范围是否能够继续扩展? 此外、在50欧姆阻抗匹配的情况下正常使用时、该共模电压是否可以上限在+3.05V 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zenan:

    如您所说、器件的输入共模范围将随着电源的增加而增加。 不过、 如果您想在 DAC 的输出上获得+3.05V、那么从 THS3217的角度来看、应该没问题、因为它的共模范围在 ±6V  电源下远超过3.05V、因此在设置该共模并且坚持±6V 电源时应该不会出现问题。 我将确认 DAC 的输出顺从范围 未违反、看起来不是3.05V。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    非常感谢您对我的问题作出快速答复。 我很感激。 DAC3162的顺从电压范围为[AVDD-0.5V、AVDD+0.5V]、此处 AVDD=3.3V。 DAC3162是由 NMOS 阵列构成的灌电流 DAC。 因此当尾电流设置为20mA 时,数字代码"0"中输出 IOUTP 和 IOUTN 处的电压为3.3V -10mA * 25 Ω=3.05V,这与 共模电压相同。 这是我如何推导它,我不知道它是否正确?

    在我的设计中、为了放在安全侧、我将 THS3217的 D2S 级电源电压设置为±7.5V (上限为±7.9V)、该电压高于数据表中的±6V。 再次感谢您的回答!

    此致、

    史泽南