This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA116:我需要更换此器件、并讨论我的现有电路。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA116, OPA928, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327107/ina116-i-need-a-replacement-for-this-part-and-to-discuss-my-existing-circuit

器件型号:INA116
主题中讨论的其他器件:OPA928、INA819、 INA121

你好  

 我正在使用您的仪器 IC INA116输入引脚连接到 EMCO 直流到高压直流转换器的输出 我需要更换这个 IC 因为这部分在一段时间后不可用,我要附加图片供您参考. 斑块提供支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parminder、

    INA116是唯一一款将防护驱动器整合到器件中的低 IB 器件。  INA121和 INA819具有相似的功能和低偏置电流、但没有保护功能。  为了通过保护获得最佳偏置电流响应、您可能需要考虑使用超低偏置电流运算放大器缓冲器(OPA928是一款出色的现代低 IB 缓冲器)。  如果 IB 要求不那么严格 、NA121、INA819可以直接工作。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Art Kay  

    我对输入引脚的输入电压电源有一些疑问。

    我们在输入端使用升压直流。

    我们是否可以安排一次会议以便我可以与您讨论问题?  

    请建议我任何时候,当你是空闲。 我们可以生成会议链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parminder、

    好的、请向我发送 E2E 好友请求。  一旦你是朋友,我们可以有一个私人的消息,我可以给你直接联系详细信息和安排一个时间。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art Kay!  

    感谢您的回复我已经发送给您朋友的请求。 请接受并根据您的空房情况安排时间。