This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:有关 LMP8645输出低响应问题的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280, INA296B, LMP8645, INA296A, INA293, INA290, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327962/lmp8645-questions-about-lmp8645-output-low-response-issue

器件型号:LMP8645
主题中讨论的其他器件: INA296AINA293INA290、INA296B、INA280、 INA281

大家好、

客户使用 LMP8645进行方波电流感应、在调试过程中、他们发现 LMP8645的 VOUT 响应非常慢、如下图所示。 您能帮助检查这是否是我们器件的正常行为吗? 对此有什么想法吗?

1、客户应用原理图:

2.测试波形(在 R-C 之前测量 VOUT、即使我们移除了输出 R-C、也会显示相同的低响应输出):

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    随着您增加 Rg、该器件的带宽会下降。  此器件受带宽限制。  如果您需要更快的响应、请使用 INA296A 或 INA296B、INA293或 INA290、INA281或 INA280。  我知道它们不具有可选增益、但其中某些器件的精度很高、您可能不需要它。

    此致、

    哈维尔