This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:Vref 和 V-接地(仅正配置)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA500, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328005/ina500-vref-and-v--tied-to-ground-positive-only-configuration

器件型号:INA500
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们将  使用 INA500A 差分放大器进行设计。

如果计划只在 INA500的输入引脚上施加正输入电压(即 Vin+> Vin-)、并且我们只期望正输出电压、因此我们希望 REF 引脚连接到 GND。

根据数据表的应用部分、INA500可以将 REF 引脚连接到 GND、如图8-2所示。

请注意、电气特性表(第6.5节)显示了以下 INA500A 基准引脚电压的线性输入电压范围:

请注意此处所示的(V-)+ 0.1最小值。 在我们的应用中、V-将连接到 GND。

  • 如果我们这样做、性能会如何降低?
  • CMRR 是否增加?
  • 增益精度是否发生变化?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    问得好。 数据表以这种方式指定、以确保放大器输出不会与0V 输入饱和。  

    如果我们将基准引脚接地并且在输入端子上具有0V、那么放大器将尝试驱动至0V:在器件的 VOL 电压下使输出饱和:

    因此、接地 VREF 操作非常精确、唯一的结果是不可能对需要放大器输出低于 VOL 的电压的任何信号进行线性放大。

    此处的 TINA-TI 仿真表明、如果 Vref 接地、INA500不会一直输出到0V。 输入(红色)、输出(绿色)

    如果输出削波的情况如前所述、CMRR 将变差。 否则、CMRR 将不受影响。

    除非出现输出削波、否则增益精度不会改变。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布