This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2328:什么温度(?) 数据表的图5-4中的颜色代表什么?

Guru**** 2887030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328015/opa2328-what-temperatures-do-the-colors-in-figure-5-4-of-the-datasheet-represent

器件型号:OPA2328

您好!

有关 OPA2328数据表的图5-4 (失调电压与共模电压)的快速问题。

我假设不同温度对应不同的颜色? 正确吗?如果正确、每种颜色代表什么温度?

谢谢!此致!

杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度为25 °C。 颜色代表不同的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    所有图形的默认条件均显示在页面顶部;因此、除非 图形本身或其附近另有说明、否则这些条件适用于所有图形。  

    因此、图5-4显示了失调电压随输入共模电压的五个随机单位变化。  红色圆圈中的偏移显示了1/2 Vs 的偏移量(Vos 条件下)。

    25°C 时 Vs 2.2V 和5.5V 的失调电压随机分布如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯! 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek:

    非常感谢您澄清了图表信息。

    我们确实注意到了 Vs=2.2图-这是一个有趣的电源电压...这在哪里常见?

    此致
    杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    输入电压偏移条件显示在页面顶部: vcm=Vout=vs/2 (中间电源电压)-见下方。

    这意味着、对于单电源 Vs=2.2V、Vcm=Vout=1.1V 或+/-1.1V 双电源 Vcm=Vout=0。