This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:信号输入引脚

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, TLV333, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327980/opa2333-the-signal-input-pin

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件: TLV333OPA333

尊敬的团队:

客户对以下内容感到好奇:

当它们使用 OPA2333作为比较器时、如果信号输入 V+和 V-直接连接到两个电压源、而无需连接电阻器。

他们想知道在这种情况下、Vdff =(V+)-(V-)的振幅有多大会损坏 OPA2333?

确定该振幅时使用的是哪个数据表参数。

顺便说一下、它是否与数据表第13页的说明相关?

V+和 V-引脚可以让10mA 维持多长时间?

此致、

林汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank,

    1.OPA333  差分输入被钳位在大约+/-0.4V。  此信息未包含在 OPA333数据表中、而是相关的器件数据表(TLV333)。

    10mA 限制是连续的。  但是、我建议设置电流限值、这样就不会处于10mA (裕度更高)。  通常、我会尝试将电流限制为1mA 最大连续电流。  

    此致、艺术