This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代了 LF357?

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2081, TLE2071, TLE2071A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326947/ti-a-new-equivalents-of-lf357

主题中讨论的其他器件:TLE2071、TLE2081、 TLE2071A

请告知我 TI 等效项:

LF357

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有相同引脚排列和类似特性的最接近器件是 TLE2071 (A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokhtar:  

    欢迎使用 E2E!  

    您需要替代哪种封装?

    如前所述、TLE2071A 是具有相同平衡引脚功能的直接替代产品。 我们还拥有与之类似的 TLE2081系列。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供该有用的答案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有用的答案; 我想将其用作 运算放大器 、因为我知道 LF357对输入很敏感、因为我知道  LF357最适合灵敏度输入、因为 LF357可以检测到非常小的变化并对 其进行放大、所以 LF357做得很好、但现在已停产。

    我使用与 LF357n 相同或更好的替换  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokhtar:  

    您是否指的是 LF357的 PDIP-8封装版本(穿孔)?  您是否专门在寻找 PDIP 版本的引脚对引脚替代产品、或者寻求改用不同的表面贴装封装?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您的重播、我希望能够以引脚对引脚方式替换 PDIP 版本、并且替换为与 LF357相同或更好的特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokhtar:  

    您能帮助说明哪些规格对应用最重要吗? (即带宽、噪声、失调电压等)

    PDIP-8具有较新的运算放大器、我找不到与 LF357的所有特性匹配的选项、因此 了解主要关注点有所帮助。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您 的回复、我需要它来 开发金属检测器我需要它来实现 小信号电平和低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mokhtar:  

    感谢您提供更多信息。 凭借特定的封装和规格要求、TLE2071A 将是最佳的单通道运算放大器替代产品。  

    如果您能够旋转电路板并利用附加放大器、我们还提供双通道 PDIP 选项。 RC4580NE5532 是出色的低噪声运算放大器选择。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助