This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA814:电源引脚上的边沿触发 ESD 吸收器件

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326062/opa814-the-edge-triggered-esd-absorption-devices-across-the-supply-pins

器件型号:OPA814

团队成员

查看数据表、可以看到以下说明。 您能否说明 边沿触发的 ESD 吸收器件的含义? 边缘触发 ESD 吸收器件位于器件内部还是器件外部?

那么、边沿触发 ESD 吸收器件与器件内的正常 ESD 保护二极管之间的区别是什么?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员

    我不确定正常二极管、  边沿触发的 ESD 吸收器件和电源单元的基准是否如下所示。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吸收装置为"ESD 单元"盒。

    ESD 单元不是由高电压触发、而是由非常高的边沿速率(通常针对 ESD 事件)触发、并在触发时将电源钳位到接地。 这在上电期间是无用的。

    请 µs、在正常上电期间不太可能发生1V/μ s、因为需要为去耦电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    正如 Clemens 说的、器件内部有 ESD 单元。

    对于"边沿触发式 ESD 吸收器件"、指的是如果电源斜坡大于数据表中规定的值(此器件的最大值为1V/us)、则 ESD 单元将被开启。

    对于未提及这一点的其他器件、ESD 可能支持远高于此值的电源斜坡。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    感谢您的澄清。

    因此、我仍然不确定为什么 ESD 单元上的处理会导致器件损坏。 您能解释一下吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    如果 ESD 单元开启、可能会导致流过它的电流很大、从而可能损坏它。 给我几天时间、我将检查通过此 ESD 单元的电流的最大限值是多少、而这不会对器件造成任何损坏。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 吸收器件用于在处理过程中将 ESD 事件引向它、并使其远离有源电路。 然而、当焊接到电路板时、电压仍然存在、并且如果受到电源 dV/dT 的触发、电源引脚通常没有足够的响应、无需这么做。 现在它只能飞起吸收单元、但不能排除对有源电路的附带损害。 有许多不同类型的吸收单元、包括那些不是边缘触发的单元。