This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:-15和60度环境温度下的输出精度

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327172/ina240-output-accuracy-at--15-and-60degree-ambient-temp

器件型号:INA240

您能否提供-15和60度环境温度下的初始输出精度?

应用:电动自行车

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、能否提供-15度和60度的增益误差的确切数据?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否正在寻找用于构建 GE 与温度关系图的数据? 如果是、您必须从图本身中读出它。

    另一方面、不存在室温以外的大规模生产数据。 不过、GE 受电气规格限制、可以计算得出(室温+温漂)。  

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好!

    客户希望得到系统最坏情况下的估算在-15度和60度时的确切数字增益误差%。 请随 INA240A2和 INA241A3一起提供。 非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于设计限值、我们不应读出典型曲线。 应根据电气规格表进行计算。

    总之、在指定范围-15˚C 至60°C 范围内、最坏情况下的增益误差为±0.21%。

    此致、Guang