This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327919/opa551-opa551

器件型号:OPA551

您好!

是否可以将 OPA551与单个电源搭配使用
例如、V+=28Vdc 和 V-=0V、或者正确运行是否需要负电压、例如-15Vdc?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA551-_2D00_15V-02222024.TSC

    您好、Yvan、

    是的、您可以在单电源情况下使用 OPA551。 如果要生成-15Vdc、可以实现以下或类似的内容。 请注意输入 VCM 要求。  

    e2e.ti.com/.../OPA551-_2D00_15V-02222024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我真正需要知道的是放大器是否只使用一个电源即可正常工作。

    第二个查询。

    它在增益为1时是否稳定? 或者增益是最好的5倍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan、

    因为此缓冲区没有较大的相位裕度。 相位裕度大约为47度。 从技术上讲、可以、但如果输出具有任何寄生电容、则相位裕度甚至更小、无法用作缓冲器。  

    如果电路的增益配置为3V/V、则相位裕度约为60度时效果更佳(请勿使用 CF 或100nF 反馈电容器)。 如果输出正在驱动容性负载、则需要进一步的环路补偿、这与上述增益= 1V/V 相同。  

    e2e.ti.com/.../OPA551-_2D00_15V-AC-Analysis-Gain3-02222024.TSC

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个问题:

    我们还将 OPA551用作电流发生器、如附图所示。
    增益=0.1时、相对于 OPA551的相位裕度、我们是否存在振荡的风险(未在仿真中找到)?

    第二个问题

    您可以确保放大器在使用单个电源时能够正常工作。 数据表的第9节包含一些建议、但没有任何内容表明它应在 V+和 GND 之间正常工作。

    感谢你的帮助。

    香港特别行政区政府

    电源相关建议

    对于不需要对称输出电压摆幅的应用、无需使用
    相等。 OPA55x 支持的工作电源压差最低为8V、最高为60V、
    输出范围。 例如、正电源可设为50V、而负电源可设为–10V、反之亦然。

    e2e.ti.com/.../Howland-Current-Pump-With-Buffer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yvan、

    增益=0.1并且相对于 OPA551的相位裕度,我们是否有振荡的风险(在模拟中找不到)?

    恒定电流拉/灌电流在仿真模式下似乎是稳定的。  

    e2e.ti.com/.../OPA551-Howland-Ipump-Stability-Analysis-02232024.TSC

    阶跃瞬态行为看起来也不错。  

    e2e.ti.com/.../OPA551-Step-Transient-behavior-02232024.TSC

    数据表第9节包含一些建议,但没有任何迹象表明它应该在 V+和 GND 之间工作。

    我们的所有运算放大器都在这些类似的 措辞中指定。

    大多数现代运算放大器不需要 GND 即可工作、其中接地通常指接地或机箱参考。 现代放大器可以在没有 GND 的情况下(在浮动配置中)工作。 换句话说、只要满足以下要求、就可以在中间的高电压电源轨中自举。 例如、如果使用 OPA551在100V 电源轨内工作、只要(V+)-(V-)不超过60Vdc (使用齐纳二极管或其他电压钳位器件)就不违反绝对最大值。 运算放大器将正常工作。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德