请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA548 您好!
我们将在汽车领域使用 OPA548F 来进行阻抗测量激励。
实际上、我们重新表示放大器在某些环境条件下会发生热关断。
研究后、我们在数据表(修订版 D)中发现了冲突。
在第4页-"热性能信息"中、两个封装的 RthJC (bot)指定为0、2 K/W 相等。
在第28页-"10.1.5.1散热器选择示例"中、提到的值是2、5k/W (TO-220)?
为实现出色的热设计、最好得到正确的值。
此规范是否有任何应用手册?
此致、
埃里克.