LM6172QML-SP 的数据表中的脚注引用了压摆率和 GBW 测试的测试电路的 AN0009。 我似乎在任何地方都找不到该应用手册。 仍然可以使用吗? 或者是否可从其他任何地方获得测试电路详细信息?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM6172QML-SP 的数据表中的脚注引用了压摆率和 GBW 测试的测试电路的 AN0009。 我似乎在任何地方都找不到该应用手册。 仍然可以使用吗? 或者是否可从其他任何地方获得测试电路详细信息?
谢谢!
尊敬的 Tim:
很抱歉响应延迟。 我无法找到数据表中引用的应用手册。 LM6172QML-SP 的特征是由另一个团队提供、由于数据表中未详细介绍这些测试细节、我将努力了解更多。 我可以分享通用测试电路是什么、但我要努力获取 Rload 以及 Rf 和 Rg 的特定值。
压摆率测试:

进行此设置以使器件的增益为2V/V。 输入电压终止为50欧姆。 数据表中指定的输入电压为5Vpp、上升/下降时间为3ns。 我正在努力确认用于特性评定的 Rf 和 Rg 为1k Ω、我认为该测试的 Rload 为1k Ω。 RT 应设置为端接用于测量输出的设备。
GBW 测试:

我怀疑本测试中的 RF 为1k Ω。 通常、GBW 的特征是将器件的增益设置为20V/V (G = 1 + Rf/Rg)并施加较小的输入电压(类似于50mVpp)。 和上面一样、我也怀疑 Rload 设置为1千欧。 因此、上图中的 R2和 R5具有1k Ω 的近似负载、并用于50 Ω 测量设备的端接点。 在这里、可通过确定此配置的-3dB 频率来确定 GBW。 将-3dB 频率乘以20V/V 将得到近似的 GBW。
我仍在研究这是否是数据表图表所用的确切测试条件、但这将提供用于测量这些规格的通用测试电路。
谢谢。
尼克