This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM614-MIL:LM614

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TL103W, LM4041D, LM4041-N, LM324B, LM324-N, TL103WB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328965/lm614-mil-lm614

器件型号:LM614-MIL
主题中讨论的其他器件:TL103WLM4041D、LM324、 LM4041-NLM324B、LM324-NTL103WB

您好!

我需要更换一个不再生产 LM614的德州仪器运算放大器。 是否有替换零件?

此致、

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有确切的替换。 最相似的器件是 TL103W (具有两个通道和2.5V 基准电压)。

    LM614仅将 LM324-N 与 LM4041-N 组合在一起。 我建议使用这些版本、或者一些变体、例如 LM324/LM324B 和 LM4041D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fernando、

    确认 Clemens 的意见、是的、我们没有新版本的 LM614。 我们具有集成式 Vref 的最新器件是 TL103WB、但无法同时访问反馈和阴极、因为它们连接在一起。

    此致!
    杰瑞