This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:THS4151ID 电流消耗

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329544/ths4151-ths4151id-current-consumption

器件型号:THS4151

您好!

数据表指出、当 ICC Vcc=±15V Ta =全范围时、最大值:23mA。 在+15V 电源侧、最大值为11.5mA /2 = 11.5mA、而在-15V 电源侧、最大值为23mA /2 = 23mA 的情况下、这是否正确? 或者这是否意味着每个电源的最大功耗为23mA?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有接地引脚。 Icc 定义为流入 VCC +和流出 VCC−的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如 Clemens 所述、静态电流定义为流入 Vcc+和流出 Vcc-的电流。 请注意、这只是保持放大器开启状态所需的电流。 它不包括驱动负载的运算放大器输出级中耗散的功率和负载本身耗散的功率。 本文介绍了运算放大器的基本功耗(链接)。

    谢谢。

    尼克