This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:SR 和输出电流

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325022/opa994-sr-and-output-current

器件型号:OPA994
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们对 OPA994的 uLCD 功能在电容负载驱动用例中的应用感兴趣。

GBW 特性将从无容性负载25MHz 全频段优化为取决于负载电容的特定 GBW。

这是一个问题。 在这种情况下、SR 和最大输出电流特性是什么?

即使是高容性负载驱动条件全电压摆幅 SR 仍保持35V/usec、并且-124mA 输出电流不会降级?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    很抱歉、我不能完全理解这个问题。 您是否想问、在没有容性负载的情况下、SR 和最大输出电流是多少?  

    如果我理解这个问题、答案是最大输出电流不会因容性负载或缺少容性负载而变化。 但是、SR 可能会随不同的电容负载而变化。

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我已经说过、在查看该相位裕度特性时、它显示 GBW 正在通过负载电容进行调节。

    例如、1uF 负载电容器的 SR 和输出电流是多少? 它是否仍保持35V/usec 的性能和-125mA 输出电流?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    看起来我们没有收集这些数据。 正如我说过的、最大输出电流不应改变、但压摆率可能会改变。 除了1uF 电容负载、您是否希望看到压摆率是什么样的? 例如:

    • 是否有一个与电容器并联的电阻负载?
    • 电源电压是多少?  
    • 假设增益为1呢?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我提出1uF 负载是一般工作条件的示例之一。

    在市场中、OPA994 uLCD 对于长电缆驱动器等各种负载电容非常有用、电容可能会随电缆长度而变化、客户期望在任何情况下都能从数据表规格中看到稳定的 SR 35V/us 斜升。  

    我们能否在 TINA-TI 上看到准确的 SR 仿真结果?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mouchizki-San

    今天是一个美国假期。 罗伯特明天会回来与你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    我不相信我们能够保证每个容性负载下的压摆率会保持在35V/us。 我将查看这一点、看看该器件是否也具有压摆升压功能。  

    压摆升压架构将根据输入端的差分电压来改变压摆率。  

    这可能需要几天时间才能收到设计团队的回复。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    感谢您的耐心。  

    我回到设计团队后、学到了一些东西。

    1. 他们已向我确认 OPAx994具有压摆升压功能。  
    2. 压摆率将随不同的容性负载而变化。 在高容性负载下、它将具有低转换速率。 UCLD 旨在保持运算放大器稳定、不会优先考虑在任何容性负载下实现快速压摆率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供的信息。

    该器件似乎不用于使用高速信号电缆驱动器、电机驱动器或耳机驱动器、即使它具有+/IO -125mA 电流。

    但它仍然具有非常稳定的相位特性。

    我们能否在 SR TI 上查看 TINA-BOOST 特性的行为?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    对于我们的模型、我们仅对较高的压摆率进行建模、因为在中、我们对激活压摆升压时的器件进行建模。 我们不会对自然压摆率与转换增强之间的转换进行建模。

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    感谢您的支持。

    此致、

    望月市