请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311-Q1 主题中讨论的其他器件:AMC1311

这是我们的电压传感器模型图片、该模型使用 AMC1311对升压/降压转换器进行闭环控制。
仿真工作正常、但就物理硬件实现而言、未实现输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

这是我们的电压传感器模型图片、该模型使用 AMC1311对升压/降压转换器进行闭环控制。
仿真工作正常、但就物理硬件实现而言、未实现输出。
尊敬的 Venkatesh:
如果没有任何其他信息、我无法说明问题可能在哪里。
有关实现示例、请参阅 EVM:https://www.ti.com/tool/AMC1311EVM
e2e.ti.com/.../AMC1311_5F00_updated230v.TSC
在输入端、我们可正确分压、但在输出端、我们可获得 2.5V 的恒定输出。 有时、输出电压会随着输入的增加而降低。
我已经附加了仿真文件、我使用该文件来使用硬件重新创建。