This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:TAS6584Q1EVM

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328108/tas6584q1evm-tas6584q1evm

器件型号:TAS6584Q1EVM

你好

我希望使用 TAS6584评估套件由 PPC3进行测试。在 设置基本配置并连接 EVM 后、当我 在"Home"窗口中输入"IO Configuration"框时、下图中出现了一个问题。 无论我设置什么基本配置,都会出现问题。 我该怎么做、您能给我一些建议吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     您能否检查 EVM 上的 SCLK 和 FSYNC 时钟的频率是多少? 某些 TAS6584 EVM 似乎遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 首先、我把配置设置如下图、我连接 EVM、进入 "Home"窗口的 IO 配置框、发现 上面有问题。 然后我尝试设置不同的配置、不管我选择了什么、它仍然不能与 SCLK (129FS)匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      129F 不是正确的值。 对于使用的 EVM、它应为 I2S 和64F。

      我们可以检查 J7/J8/J9/J28处的跳线是否正确安装。 还应使用示波器测试 EVM 上的 SCLK/FSYNC 频率、以检查电路板上的频率是多少。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    基本配置用于设置 信号源、而6584的设置则位于此处。 如何更改129FS.Thank you.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     不支持129F。 有关支持的时钟比率、请查看数据表中的表。