This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:电流源电压限制?

Guru**** 2988180 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, PGA281, MUX36D08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328346/pga280-current-source-voltage-limit

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件: PGA281、 MUX36D08

您好、TI!

我们正非常成功地使用 PGA280上的电流源来测量回路电阻估算值。  它对于小于~20K 欧姆的环路非常有效。

然而、当我们接近更高电阻的回路时、我们发现、一旦电压超过+/-1.25V 或2.5V 左右、电流源似乎就会出现问题。

因为它们连接到了 VSP 和 VSN (在我们的电路中是+/-18V)、所以我希望它们能够轻松驱动、例如+/-15V 电势可达30V。

这看起来是否正确?  我在数据表中找不到任何内容会让我认为情况就是这样。

总之、无论我们在 INP1和 INP2之间连接了多大的电阻、当 F1和 F2导通时、电流源的最大电压输出似乎约为2.5V。

我们还尝试了 F1/G2和 F2/G1、结果大致相同-增益= 1时 PGA 输出为~2.5V

感谢您的任何见解。

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否提供电路的详细原理图、其中显示了配置有测试环路的 PGA280?

    根据我对 PGA280的了解、我认为电流源设计用于简单断线测试、通常不依赖于准确的阻抗测量。

    您能否提供寄存器配置?  请提供寄存器0、3、4、6、7、 我对寄存器4特别感兴趣、因为它可以告诉我们器件中是否出现任何错误、或者输入电流缓冲器是否处于活动状态。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我已经附加了一个显示输入的 TINA 文件。  PGA280不可用于建模、因此我使用了 PGA281并添加了一些外部95uA 电流源。

    我知道这并不是一个完全复制的代码、因为 PGA280中的电流源位于一些~600欧姆开关后面、但它足够接近以便进行演示。

    这是我在环路电阻从0欧姆到50K 欧姆不等时在输出上期望看到的结果(大致相同、这也是由内部开关电阻造成的)

    但在实践中、它看起来更像这样(我通过在输入端添加一个齐纳钳位进行了仿真)

    这不是一个真正的可怕的问题-我们很高兴能够测量到大约20K。  真正想了解这个问题、以便我们能够相对确信它不会在许多 PGA280器件之间存在较大差异。  我们知道电流源的精度不是很高、但我们打算通过将一个已知值的电阻器连接到输入端并确定每个器件的电流源提供的确切电流来对其进行校准。  所有原型的电流源大约为85uA、完全在数据表规格范围内。

    感谢您的帮助!
    本

    PGA 寄存器:

    0 - 0x18
    1 - 0x00
    2 - 0x00
    3 - 0x01
    4 - 0x00
    5 - 0x67
    6 - 0x60
    7 - 0x0C
    8 - 0x6F
    9 - 0x27
    10 - 0x84
    11 - 0x94
    12 - 0x08

    e2e.ti.com/.../ARO_2D00_PCBB_2D00_000195_5F00_INPUT_5F00_CURRENTSOURCE.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我使用寄存器设置和如下所示的简单电路配置对此进行了测试。 在输出级开始导轨之前(我的下一个最大电阻器是56kΩ)、我能够获得高达47kΩ 的线性响应。

    当差分电阻增加导致共模电压增加时、您的输入网络中可能还有其他元件会窃取电流? 我在您的 TINA 电路中看不到任何可能导致这种情况的东西、因为您的输入二极管会自举到 VCM。

    您是否有更详细的实际测试电路原理图?

    电路中是否存在另一个偏置二极管?

    您能否验证 VCM 自举电路是否正常工作?

    e2e.ti.com/.../PGA280_5F00_impedance_5F00_test.TSC

    值得注意的是、与您的5MΩ Ω 电阻器相比、我使用了1MΩ Ω 电阻器来设置共模电压。 在两个电流源都接通的情况下、对于非常高的共模阻抗、两个电流源之间的任何失调电流都将必须流经较大的共模阻抗并可能使 VCM 超出线性输入范围。 另一种选择是仅接通其中一个电流源、将另一个输入接地(VSON)。

    您是否可以使用以下交换机配置再次测试此功能?

    测试1:F1关闭、F2打开、G1打开、G2关闭。

    测试2:F2打开、F1关闭、G1关闭、G1打开。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    感谢您花时间浏览本文档。  嗯、很有趣的是、您获得的结果与我们不同。  我提供的电路是整个输入网络、但实际上有8个相同的网络通过 MUX36D08复用到 PGA280。  我们正在实施多路复用 非常 检查期间缓慢地检查电阻、因此这不是电容器充电或类似事情的问题-我们会为电容器提供 充足 稳定时间。

    我在最初的帖子中提到我们已经尝试过:

    测试1:F1关闭、F2打开、G1打开、G2关闭。

    测试2:F2打开、F1关闭、G1关闭、G1打开。

    [/报价]

    我们也尝试过 F1/G2和 F2/G1,结果大致相同- PGA 输出为~2.5V,增益=1

    因此、我不认为这是共模问题-切换其中一个"G"开关应该会非常有效地将 CM 拖至(VSON +(Vdrop/2))。

    我想我将旋转一个快速电路板、使我能够一次切换一个输入网络的每个部分、并查看我是否可以确定哪个部分导致了问题。

    我很感激你花的时间,如果我发现任何有趣的事情,我会开始一个新的帖子。

    此致、
    本

    [/quote]