This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:运算放大器上电时、输入信号下降

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329157/tlv9062-drop-in-input-signal-when-op-amp-is-powered-on

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好  

我正在使用 TLV9056作为差分放大器来放大电流互感器的输出(1:1000)。同相引脚以3.3V 偏置、增益为~50。

请参考 下面的示意图:

在测试时、我们观察到、当运算放大器未上电时、 电路上没有3.3V 和5V 电压、在 R3上测量的 CT 输出根据设计 CAL、 但是、当电路通电时、输入差分电压会骤降、并且输入电压信号会增加、骤降也会增加。

请参考以下波形:  

测试1.

A.电路板断电时的波形。  

B. 电路板加电时的波形。  

测试2.

A.电路板断电时的波形。  

B. 电路板加电时的波形。  

测试3.

A.电路板断电时的波形。  

B. 电路板加电时的波形。  

请告诉我发生此行为的原因、以及该行为的权变措施是什么。  

Br  

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chaitanya:

    在断开电源轨时、您是 将它们悬空还是将其接地?

    如果是悬空的、该电压自然会高于非悬空的电压、因为这可以有效地将分压器转变为高阻抗端子。  

    当您使用电源轨将运算放大器连接到电路时、差分 电路会按预期运行并为电路生成 G=50V/V。 该闭环增益公式需要 R1端接至已知电压(3.3V)、R5端接至运算放大器输出端子的相对低的闭环阻抗。 换言之、这种连接允许电流通过、从而导致电 压下降。  

    但是更重要的是、由于器件的反相输入端的容性负载过大、0.1uF 电容器可能会导致电路中出现问题。 这种过度的容性负载会导致反馈信号出现相移、并可能导致放大器不稳定。 这通常看起来像是放大器 输出引脚上的振荡。  

    我在 TINA-TI 中仿真了该电路、并获得了仅5.3度的相位裕度:

    我们通常建议 大于45度的相补角、以确保在工艺变化和温度范围内稳定运行。 我们的 TIPL 课程更详细地介绍了该理念、请点击此处链接: TIPL 稳定性

    我建议 将电阻器分为两个单独的 部分、中间有一个电容器:  

    请参阅以下示例:

    旧:

     

    全新:

    经过该变化后、相补角从5.3度变为87.8度:

    这项硬件改动仍允许进行输入滤波、我们的闭环直流增益保持为50V/V。

    如果无法对硬件进行这种更改、我会建议降低这些电容器的容值、以提高该电路的稳定性。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布