This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4302EVM:放大器带宽

Guru**** 2767535 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4302, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328806/ths4302evm-amplifier-bandwidth

器件型号:THS4302EVM
主题中讨论的其他器件:THS4302OPA855

大家好、

客户对 THS4302固定增益放大器有疑问-他们计划将此器件用于具有超过2 GHz 的小信号带宽的模拟前端设计。 他们的设计不符合这个带宽目标、并且将瓶颈追溯到 THS4302放大器。  

THS4302数据表要求具有约2.5GHz 的小信号带宽(为100 Ω 提供200mV 的输出);

他们已在扫描幅度为-24dBm 的 VNA (在放大器输出端产生200mVpp)上测试了 THS4302评估模块。 下面显示了测得的频率响应的波特图;

如您所见、在相同的振幅、输出终端和电源条件下、- 3dB 断点远低于数据表中所示的2.5GHz。

如果您能提供任何见解(或建议符合规格的替代器件)、我们将不胜感激、

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您提供的信息。 器件性能存在差异、其中 GBW 等规格因工艺差异而变化。 我将尝试在结尾重新生成此结果、以查看您的配置中是否有可调整的内容。 我们正在订购新的 EVM 来测试此规范、因此在最终请留出一些时间来完成此测试。 但是、如果客户正在考虑替代解决方案、我们还提供了 OPA855。 这是一个解补偿器件、这意味着它需要一个最小增益、在本例中为7V/V。 在该增益下、器件的典型小信号带宽为2.5MHz。 此器件的数据表可 在此处找到。 如果客户希望测试此器件、此器件还包含一个 EVM。

    此致、

    伊格纳西奥