This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:失调电压理解

Guru**** 2784135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326978/ths4531-offset-understanding

器件型号:THS4531

如果保持未连接、VOCM 提供电源/2输出、如果接地、则提供零输出、如果连接电压、则提供电压输入电平

在增益之后应用的偏移将

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    下面是 Vocm 引脚的输入电路。

    如果处于未连接状态(悬空)、内部电阻器电 压稳压器会将输出共模电压设置 为中间电源。

    鉴于外部源具有足够的电流驱动强度、它可能会被过度驱动。 在这种情况下、输出共模电压将跟随 VOCM 引脚的电压。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是接地、那么失调电压为零、该怎么办?

    另外、应首先应用哪个增益或失调电压? 例如、如果偏移是2.5V、增益是2、而输入的信号是1.5V、是1.5*2+2.5=5.5V 还是(1.5+2.5)*2=8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VOCM 接地、则共模电压为接地。 (该器件没有 GND 引脚、也不知道也不关心您的接地位于何处。)

    零的差分输入会导致 VOCM 的两个输出。 因此必须首先应用增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说过"因此必须首先应用增益"

    确认一下、如果偏移为2.5V、增益为2、输入1.5V 的信号、输出为5.5V:它为1.5*2+2.5=5.5V。 (output=input*gain+offset)正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您正确的说法是、输出将等于输入*增益、然后增加了 Vocm 电压但未获得增益。

    谢谢。

    尼克