This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:TI 中的 OPA847支持 PSPICE

Guru**** 2560050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330136/opa847-opa847-in-pspice-for-ti

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尽管.lib 和.old 库中提供了.lib 和.old、但 OPA847不能用于 TI 的 pspice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    我认为您提到的问题是看到出现了此错误,使 OPA847模型无法放置,尽管存在。 lib 和。 OLB 文件是 TI PSpice 集成库的一部分。

    这是我们的一些旧型号出现的问题。 在解决此问题之前、解决方法是将 OPA847导入第三方模型。 执行此操作的步骤可在以下位置找到: https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import 

    按照这些步骤导入后、您将能够在仿真中使用该模型。 如果您不希望按照这些步骤操作、也可以使用 TINA-TI。 我已经进行了测试、模型可以在该环境中工作。

    谢谢。

    尼克