This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:具有额外缓冲器前端的 AMC3301、用于降低输入偏置电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3301, AMC3330, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326069/amc3301-amc3301-with-additional-buffer-frontend-for-reduced-input-bias-currents

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC1300、AMC1200

由于它具有电隔离功能、我想在用于隔离分流测量的设计中使用 AMC3301。

但是、我必须支持两个测量范围、通过在两个完全 不同的分流电阻值之间切换可以简化这一测量范围(一个范围使用小型 mOhm 分流电阻器、第二个范围是在数百欧姆的范围内相对较高的分流电阻器值。

现在、我发现 AMC3301的偏置电流非常高、这导致使用高值分流电阻器在该范围内产生高失调电压。 这就导致了校准失调电压的必要性、这在刚刚完成一次时是可以接受的、但总的来说、如果我在分流器之间进行切换、我当然必须在任何范围之间切换时进行校准、这对用户来说非常不友好。 脏乱的解决方案会复制放大器器件并选择适当的前端、但这是不可行的、因为 AMC 器件价格很高。

我查看了 AMC3330。 没有免费的午餐、并且 AMC3330的输入偏置电流非常小、可以解决使用高欧姆分流电阻器的问题、但对于小分流电阻来说是一个不好的解决方案 、因为 AMC 的失调误差在这种情况下占主导地位。

这让我想到了如何解决 AMC3301的高输入偏置电流问题。 我可能会忽略一些显而易见的内容、但如何将一个高阻抗输入放大器放置在 AMC 输入之前。 这将允许"缓冲"分流电压? 我知道我可能会失去 AMC 的一些好处,但目前我看不到更好的解决方案。 当然、"前置放大器"的选择可能有点棘手、我需要为缓冲放大器提供电源、但我认为 AMC´s 集成直流/直流转换器无法提供此电源、因此我可能必须切换到 AMC1300或 AMC1200 (不需要增强型隔离)。

您对这种方法有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您似乎已经思考了您的选项。 请问您的应用是什么、需要测量两个范围?

    我认为、如果您要监控两个测量范围、则可以使用两个放大器。 我知道您不喜欢此解决方案、因为成本原因、但您是否不必同步监控两个范围?  

    考虑到您提到的解决方案、我认为包含仪表放大器可行、但我不知道这会对 AMC 器件产生何种影响。 不过、如果您正在考虑切换到 AMC1300或 AMC1200、并且认为它们可以满足您的规格、为何不使用其中的两种呢? 其中两个器件的成本应该低于一个 AMC3301 +输入放大器。

    请告诉我您的想法和决定使用什么。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Eva!

    是否可以问您的应用是什么需要测量两个范围?

    我认为我在这方面并不具体。 实际上、没有必要同时测量两个范围-相反、我们力求设计一种器件、让用户可以在两个范围之间进行选择。 为了使分辨率保持 在可接受的水平、我们将看不到在两个分流电阻器值之间进行切换的其他方式。 我们对这种方法很满意、并且认为我们已经找到了一个具有可接受低导通电阻的机械开关。  

     我在上面提出的方法似乎是最直接的方法、即继续使用 AMC3301并使用仪表放大器作为 AMC3301的低偏置电流"前端"。 我们希望贵方就我们可能未想到的该建议的问题提供一些专家反馈意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、我很高兴您找到适合您的应用的解决方案。

    我可以想到的主要注意事项是 AMC3301针对直接连接低阻抗分流电阻器或电压源进行了优化。 因此、如果您添加高阻抗仪表放大器、这可能会导致失调电压或增益误差、需要通过最终系统进行校准。  

    如果您在设计过程中还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    评估