This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:仿真模型

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A, OPA211, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330147/opa2211a-simulation-model

器件型号:OPA2211A
主题中讨论的其他器件: OPA211TINA-TI

大家好、

我在网站上找到了为 PSPICE 提供的仿真文件,但是 OPA2211A 仿真模型只有一个输入和一个输出(图1), 我在用户手册中看到应该有两个输入和两个输出。(图2)

如果我想仿真,我应该使用仿真文件中的两个 OPAx211A 模型作为   用户手册中的-+INA 输入和 outputA、-+INB 输入和 outputB 用于 OPA2211A?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    是的、您将需要两个 OPAx211运算放大器模型实例来仿真双路 OPA2211运算放大器。

    OPAx211 产品系列可用于 OPA211 (采用 SOIC、SON 和 VSSOP 封装的单路运算放大器)和 OPA2211 (采用 SON 和 SO PowerPAD 封装的双路运算放大器)。 OPAx211 PSPICE for TI (和 TINA-TI)模型对于单通道或双通道运算放大器是相同的。

    谢谢。此致、

    路易斯