This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2617:VGA 通道间增益变化

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323114/vca2617-vga-channel-to-channel-gain-variation

器件型号:VCA2617

我在电路中使用了2种不同的 VCA2617 VGA。 对于第一个 IC、相似输入和控制参数的两个通道之间的增益 差异为~1.2dB、而对于第二个 IC、类似参数下的差异约为0.2dB。 这是预期结果吗? 是否有任何方法可以减小第一个 IC 中的这种增益差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  

    两个通道之间的1.2dB 增益误差似乎很高、但这是可能的。 数据表中的典型增益匹配规格(对于大多数器件)在+/-0.8dB 范围内。   

    您是否可以在该位置使用不同的器件切换器件、然后查看1.2db 增益误差是否仍然存在? 如果它仍然存在,那么它可以与特定的板或网站做一些事情.  

    谢谢。

    卡尔蒂克