This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181如何承受26Vcm 和 gt;Vcc 5V?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327177/ina181-how-could-ina181-withstand-26vcm-vcc-5v

器件型号:INA181

大家好、

为什么 INA181在 Vincm =25V 但 Vcc=5V 时可以正常工作?

是否有其他一些特殊模块可以实现共模电压衰减?

您是否可以分享一些相关的方框图来帮助解决此问题?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    这是一个很好的问题。 这也是一个非常简化的方框图。

    输入架构实际上可以对输入进行电平转换、使其从高共模电压转换到电源电压范围、在您的情况下为25V、再转换到5V 域。  然后、电平位移的差动输入信号被馈送到输出级(这实际上只是内部器件的其余部分、特别是差动放大器和输出级)。

    明白了吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    很高兴收到您的答复。 您是说 INA181中有一个模拟电平位移结构? 哪种解决方案可以实现共模电压衰减而不产生差分电压失真?  

    我以前认为电平转换器只是一个数字逻辑电平电路、只能处理高电平(1、3.3V)和低电平(0、0V)。

    您是否有任何 pic 或草稿可供分享以解决此问题? 我对这个电路很感兴趣。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    我将尝试寻找一些介绍输入结构的资源。 但是是的、INA181 输入结构实现了电平转换和偏置结构、从而允许电源之外的共模电压。

    感谢您的耐心等待、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    很抱歉耽误了时间。 我明天会提供说明或应用手册。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    不用担心、明天就期待您的答复。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

     TI 高精度实验室系列有关传感的内容已涉及我刚才所说的内容

    视频文字记录:

    我们没有具体的相关应用手册、但可以 将来有所作为。 数据表中提到电源电压不会影响共模范围。 信号滤波部分也在数据表中提及了这一点。  第8.1.3节

      

    我会注意到这种解释。 感谢您引起我的注意。

    此致、